This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT41-EP:MSL等级

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT41-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094995/sn65lvdt41-ep-msl-rating

部件号:SN65LVDT41-EP

请提供SN65LVDT41-EP的MSL等级。 我在数据表中看不到此信息。谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    MSL等级位于其产品文件夹页面,  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。但是MSL信息为什么不包括在D/s中。客户现在正在为新项目设计零件,需要根据D/s进行材料资格认证  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通常,这将作为包装选项的一部分包含在数据表中。 但数据表看起来是2005年的,没有此信息。 但是,我发送的链接中以及设备包中都提供了这些信息。

    谢谢

    David