This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:4个LAN 8通道复用器IC

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810, DS125BR401, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095022/ds160pr810-4-lans-8ch-redriver-ic

部件号:DS160PR810
主题中讨论的其他部件: DS125BR401, DS160PR410

你(们)好

客户应查找PCIe Gen3/ Gen4 4-LANS 8CH哪个正确? DS125BR401和DS160PR810或推荐其他合适的转接驱动器IC谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于PCIe Gen 3,DS125BR401是合适的选择。  对于PCIe Gen 4,通常建议使用2x  DS160PR410。  虽然可以使用单个DS160PR810,但在放置和使路由更具挑战性方面没有太大的灵活性。

    谢谢!

    已绘制