This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:PWRCTLx的功能/操作TUSB8020B,不带I2C/SMBus连接

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095376/tusb8020b-function-of-pwrctlx-operate-tusb8020b-without-i2c-smbus-connection

部件号:TUSB8020B

您好,

我有两个问题。

当PWRCTL_POL/SS_DNx=打开或下拉时,PWRCTLx为活动高电平。
在这种情况下,PWRCTLx引脚代表什么?  我的理解如下: 正确吗?

  • PWRCTLx=HIGH:为下游提供电源
  • PWRCTLx=low:不需要提供它,或者OVERCURxz=Low (检测过电流)。

当用户将TUSB8020B上行端口与主机连接,但未将EEPROM/Host与I2C/SMBus连接时,TUSB8020B是否可以使用初始设置传输数据?

谢谢,此致,
Hattori先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您对PWRCTL引脚的理解是正确的。

    TUSB8020B操作不需要EEPROM或SMBus,但如果连接了空白EEPROM或SMBUSz过低,集线器将在编程模式下等待。

    此致,

    JMMN