This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V:示意图

Guru**** 2965610 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V, SN65HVD251, ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094936/tcan1044v-schematic

部件号:TCAN1044V
主题中讨论的其他部件: SN65HVD251, ESD2CAN24-Q1

以下是TCAN1044VDRQ1的示意图。 如果有缺失,您可以提供帮助吗?  

应用:交流逆变器

数据范围:5Mbps

CANH和CANL总线上的TVS组件:NUP2105LT1G

端接电阻位于端接CAN处,此处未显示。  

TXD和RXD引脚都通过51欧姆连接至隔离器,以防止噪音,您是否建议这样做?

您还想在原理图中提出什么建议? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个终端电阻器应位于总线的两个物理端。

    源终端电阻器应靠近输出引脚,即DR116靠近RXD。 (短迹线不需要它们。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    除了上面的Clemens评论外,我还注意到DU100部件号列为SN65HVD251。 这是正在使用的部件,还是TCAN1044V?

    此外,对于DL100,请考虑使用我们的保护设备产品组合中即将推出的ESD2CAN24-Q1。

    最佳,

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将新部件TCAN1044V升级为替换部件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    理解,感谢您确认!

    最佳,

    Danny