This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB949和DS90UB948的最佳均衡器设置

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083790/ds90ub948-q1-best-equalizer-setting-for-ds90ub949-and-ds90ub948

部件号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他部件:Alp.

大家好,

主机端印刷电路板的损耗+电缆损耗值大约为0B,可忽略不计,解串器印刷电路板损耗为5.2 dB。 在串行化器和反序列化器之间,我们总共有4dB到5dB的余量。  

我们使用双端口同轴模式。  因此,考虑振幅为900mV /2 =通过电缆传输的450mV。

我们希望通过启用Aeq来提高反序列化器的增益。 请告诉我均衡器的最佳设置。

DS90UB949A - DS90UB948
规格 最小 典型值 最大 单位
DS90UH949A输出电压 400.00 450.00 650.00 毫伏
主机侧PCB损耗- 150mV 0.00 0.00 0.00 毫伏
主机端PCB数据 400.00 450.00 650.00 毫伏
电缆损耗 0.00 0.00 0.00 毫伏
电缆之后 400.00 450.00 650.00 毫伏
显示侧PCB损耗 250.00 250.00 250.00 毫伏
可用边距 4.08 5.11 8.30 数据库


这是我们遵循Aeq启用顺序的顺序:

  1. 确保寄存器0x44位0 = 0以启用Aeq。
  2. 0x35位4&5应为1以启用楼板,将Both =0设置为最小值。
  3. 在寄存器0x45位3:0中设置adaptive_EQ_Floal_value。   
  4. 通过设置 0x35位6 - 1重新初始化Aeq,然后过一段时间0写入- 重新初始化
    1. 数据:35H 30h
    2. 数据:35H 70h
  5. 阅读EQ1和EQ2的0x3b以了解所配置的Aeq设置。

我们调整为最小值到最大值Aeq,但在反序列化器一侧增益不会增加。

我们在电缆中添加了12dB衰减器以验证Aeq增益。 我们希望将接收器端的4dB增益增加到6dB。  

谢谢!

Selva S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selva,

    让我看看渠道规格,明天或周一我将与您联系。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    谢谢,期待您的回复。Selva  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selva,

    当然。 如果有任何问题,我会通知您。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    您对此请求有任何更新吗?

    谢谢!

    塞尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selva,

    让我来联系我的团队。 我会跟你回来的。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selva,

    我回顾了你的程序如何调整均衡器。 我认为需要交换步骤4中的步骤1和2:

    1. 确保寄存器0x44位0 = 0以启用Aeq。
    2. 0x35位4&5应为1以启用楼板,将Both =0设置为最小值。
    3. 在寄存器0x45位3:0中设置adaptive_EQ_Floal_value。   
    4. 通过设置 0x35位6 - 1重新初始化Aeq,然后过一段时间0写入-重新初始化
      1. 数据:35H 30h数据:35H 70h <-重新启动Aeq
      2. 数据:35H 70h数据:35H 30h <-清除重新启动
    5. 阅读EQ1和EQ2的0x3b以了解所配置的Aeq设置。

    请告诉我这是否有帮助。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    感谢您提供数据。 让我检查一下此更新。

    1)我希望,如果我将下限值设置为最小值,它将根据路径中的损耗自动递增,并在Aeq处于活动状态时设置适当的值?

    2) ALP软件如何单独显示频闪灯位置?  是否有读取频闪灯位置的寄存器?

    谢谢!

    Selva S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selva,

    让我来调查一下,我会跟你回来的。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔瓦  

    我不知道您的目标是什么,但我们不建议您手动调整均衡器和STobe设置,如上所述。 这些设备设计为自动补偿链路,当您开始执行这些类型的手动设置时,与实际解决问题的根源相比,长期而言,您更有可能出现问题。 如果您遇到链路问题,我建议您后退一步,对频率上的SER/DES之间的通道s参数进行评估,以便我们可以与器件RL/IL的通道规格进行比较。 另外,我建议对HDMI时钟抖动进行全面评估,以确保它符合数据表规格,并请禁用HDMI时钟中的任何SSC以排除这种情况。  

    所有关于EQ设置和频闪灯的讨论就像一个较大问题的临时绷带,从长远看将会导致更多问题

    此致,

    凯西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Casey:

    感谢您的参与。

    均衡器:  

    手动均衡器调整仅用于调试目的。 目前尚未启用均衡器。

    时钟:  

    我们禁用了SSC。

    来自源(处理器)的时钟也具有抖动和定时参数的预算。

    IL/RL预算:  

    我们测量了IL / RL电缆+板+解串器侧,它也在限制范围内。

    要求设置均衡器的原因:  

    我很想增加收益,以看到前进信道性能的差异。

    在相同的设置,模块和电缆中,我看到949和947的裕度相对不同。  

    949比947的利润率低。  

    与Logan进行了单独讨论。

    谢谢!

    塞尔瓦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔瓦

    您看到的949和947之间的差异可能是由于单位之间的差异或由于您提供的两个输入时钟的抖动特性。 请将您的示波器设置和输入时钟的测量值与949和947共享,以便我们检查这些测量值并确保示波器设置正确。  

    手动增加增益以补偿这些部件的性能不是正确的方法,因为您提出的解决方案不会应用于部件变化或温度/电压条件。  

    此致,

    凯西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Casey:

    当然,我将分享示波器设置和时钟测量值。  

    我有一个简短的问题,  

    是否有调节均衡的寄存器(如949的连续时间线性均衡(CTLE)和决策反馈均衡器(DFE)功能),以补偿通过HDMI块中的PCB的损耗?

    谢谢!

    Selva S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selva,  

    否,我们的HDMI/TMDS PHY不会对HDMI输入信号执行任何附加均衡。  

    此致,  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Casey:

     请在附件中找到抖动测量范围图像。 范围设置遵循 DS90UH/B949抖动测量准则修订版1.0 文档。

    949抖动测量

    947抖动测量  

    谢谢!

    塞尔瓦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔瓦

    能否发送您参考的有关949抖动测量的文档?

    顺便说一句,相同的设置不适用于947。 对于947抖动测量,我将通过私人消息向您发送指南

    此致,

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Casey:  

    我通过团队成员从TI (当地联系人)收到的文档。 我认为该文档是保密协议(NDA)规定的。 请在私人聊天中共享您的电子邮件ID。 我可以与您分享,以进行交叉验证。

    谢谢!

    Selva S  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Selva,

    我向您发送了一封私人E2E信息

    此致,

    凯西