This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:ISO1.1898万-2的总线偏置说明

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095545/sn65hvd234-bus-biasing-clarification-for-iso11898-2

部件号:SN65HVD234

大家好,  

请您在以下方面提供帮助,  

我正在考虑根据ISO1.1898万-2验证CANbus接口。  我们正在使用SN65HVD234,我正在查看的ISO规范的特定部分是总线偏置活动/非活动。  

通过SN65HVD234数据表,我看不到任何关于总线偏压是否可以打开/关闭的信息,或者当RS线被拉高并且驱动器关闭时,偏压会发生什么情况。

在正常操作中,设备会将隐性状态的CANH和CANL设置为标称2.3V,这是ISO1.1898万-2中的表5。

如果将Rs拉高,驱动器将关闭,但隐性状态电压是否保持在+2.3V (总线偏置可能仍处于激活状态),或者CANH/L是否降至标称0V (总线偏置未激活),符合ISO1.1898万-2表6?

谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    在收发器通电时,此收发器的隐性偏置始终处于活动状态。 禁用CAN驱动器时(Rs = HIGH),偏置不会关闭。  

    许多较旧的CAN收发器在其低功耗模式下可能无法禁用此偏置。 我认为这种行为是ISO标准的最新补充,因为电源管理在汽车环境中越来越普遍。 以前的重点是保持总线稳定性,而某些收发器可能会切换为不同模式。  
    同时请记住,所有提供的3.3V CAN收发器只能声明 ISO 1.1898万-2器件兼容,因为规格本身不包括这些类型器件的注意事项。 因此,它们不能 符合标准。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    Eric Schott