大家好,
请您在以下方面提供帮助,
我正在考虑根据ISO1.1898万-2验证CANbus接口。 我们正在使用SN65HVD234,我正在查看的ISO规范的特定部分是总线偏置活动/非活动。
通过SN65HVD234数据表,我看不到任何关于总线偏压是否可以打开/关闭的信息,或者当RS线被拉高并且驱动器关闭时,偏压会发生什么情况。
在正常操作中,设备会将隐性状态的CANH和CANL设置为标称2.3V,这是ISO1.1898万-2中的表5。
如果将Rs拉高,驱动器将关闭,但隐性状态电压是否保持在+2.3V (总线偏置可能仍处于激活状态),或者CANH/L是否降至标称0V (总线偏置未激活),符合ISO1.1898万-2表6?
谢谢,此致,
丹