This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3086E:数据通信

Guru**** 2815645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095070/sn65hvd3086e-data-communication

部件号:SN65HVD3086E

项目代码:读卡器

部件号:SN65HVD3086EDR
品牌:TI

我们的客户需要将RS422电缆连接300米。 在测试中,我们发现数据通信在48米处停止。

请求建议此IC可以支持的最大距离是多少? 支持300米要求所需的任何特殊附加电路

随附的是我们的电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sandra:

    因此RS-485距离受数据速度限制。  

    SN65HVD3086的最大数据速率为20Mbps (RS-422最大值为10Mbps)-您使用的是最大RS-422速度吗?

    如果是这种情况-您将无法获得驾驶员以最快速度行驶+ 300米:

    基于100 米左右的常规RS-485/RS-422性能,您不会获得超过10 Mbps的速度。 当您看到通信问题时,上面的图形似乎是正确的(如果以全数据速率运行此设备)  

    所以我不认为这是一个真正的驾驶员问题-这是您的行驶速度很可能无法支持该距离。 如果可能,您可以尝试降低数据速率,看看您是否看到距离增加了-我想将数据速率调整到1Mbps到5Mbps之间会使您的距离增加。

    还有一件事需要注意,就是要了解电缆的直流损耗-好像电缆是电阻性的,也可能降低最大距离-但我认为最大的问题很可能是您通过此线路移动数据的速度。

    另一个可能限制最大距离的问题是如何在原理图上设置设备。  

    这是一个全双工设备,因此具有Rx总线和Tx总线。 Tx总线(引脚y和z) 不需要终端电阻器,因为它仅推荐在驱动器最远的接收器上使用-但是我不确定是否有另一个驱动器与 系统中此设备的A/B总线通信-如果有,这是最后一个接收器打开 线路-应终止。 Y/Z总线的端点(我不认为它在原理图上)也应该终止,因为这将有助于减少反射,这也会降低最大距离。

    因此,总结:

    1.如果您使用的是最大RS-422数据速率(10Mbps)或更高,则系统外不会有300米。 如果可能,我建议降低数据速率(1Mbps - 5Mbps是更好的尝试);如果不可能,则RS_485/RS-422标准将不适用于此应用,因为这不是TI收发器问题-这是RS-485/RS-422标准定义。  

    2.确保电缆的长度较低,以查看该电缆将导致多少直流损耗,因为这也会影响最大距离。  

    3.我不确定此原理图上的任何内容是否需要更改(因为并非所有连接都显示)-但是, RS-422链中的最后一个接收器应端接以帮助减少反射-因此应端接最后一个接收器的Y/Z总线,如果A/B总线是该总线上的最后一个接收器,则也应端接。 (大于100欧姆,但应尽可能接近传输线路的特性阻抗,以减少反射)  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson