This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:MAX3232E

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E, TRS3232E, SN75C3232, SN65C3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094632/max3232e-max3232e

部件号:MAX3232E
主题中讨论的其他部件: TRSF322ETRS322ESN75C3232SN65C3232

你(们)好

我们目前使用MAX3232EIDR收发器,我们发现很难获得这些收发器,而且不建议将MAX3232EID用于新设计,请告诉我两者之间的区别是什么,并且MAX3232EIDR也不建议用于新设计。

请您告诉我是否可以使用TRSF323EIDR而不是MAX323EIDR。 另外,不建议将TRSF3232EID用于新设计,这也令人困惑,请告诉我两者之间的区别。

我需要知道我应该使用哪一个来进行更换。

此致

Tariq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX3232E和TRS3232E相同。 TRSF322E (带"F")与SN65C3232(E)/SN75C3232(E)一样3232一样,支持更高的速度。

    仅试管包装选项为NRND。 卷筒继续出售。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tariq。

    克莱门斯是正确的-如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复,我们目前很难获得MAX3232EIDR,但我们可以获得 TRSF32EIDR。  我是否可以使用这些设备代替 MAX323EIDR使用此部件有任何缺点。   TRSF323EIDR的成本更高,但在当前需求大于供应的容量受限环境中,我们必须承担这一成本。

    此致

    Tariq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更快的设备输出更快的边缘,因此可能会获得稍高的EMI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tariq,

    Clemens同样正确-本质上,TRSF3232EIDR可在更高的数据速率下运行,这意味着其转换速度更快,因此在来自TRSF3232EIDR的其他类似数据信号中,将会有更多的高频内容。 它不会产生巨大的影响-但它会将更多的能量传播到更高的频段。

    最佳,

    派克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Clemens和Parker的帮助,这消除了我所有的顾虑,这是我没有想到的。

    此致

    Tariq