This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:INH状态

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094219/tcan1043-q1-inh-status

部件号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他部件:TCAN1043

各位专家,您好

我们使用TCAN1043来实施休眠模式,但有时状态异常。

根据上图,NSTB = L & EN = H ->进入休眠模式,但INH仍为H

您对此问题有什么想法吗?

正常状态:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jasper:

    示波器截图上的sec/div是什么? 我无法在图片上阅读,但NSTB引脚必须保持在低位,直到t_go to_sleep到期,最多可达50个。 因此,您必须等待50小时,设备才能转换到睡眠模式,INH引脚将变低。

    您能否仔细检查针脚的电压,以确保它们已通过正确的阈值(EN > VIH,NSTB<VIL)?

    您是否还能提供您的设置示意图? 在正常模式下,您的针脚噪音很大。

    最佳,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris

    感谢您的回复。

    对于100ms/div的异常快照 ,我们可以观察到NSTB变低(NSTB = 0伏),EN仍为高(EN = 3V3),但INH长时间处于H (t_go_to_sleep >>> 50us)。

    原理图如下所示:

    哪个NSTB和EN由SoC控制,INH连接到DC-DC启用引脚。

    我们模拟模块在车辆上接收到大量持续时间不同的CAN数据,例如20毫秒/40毫秒等,因此 我们可以观察CAN总线上的信号。  

    谢谢。

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jasper:

    原理图有点混乱。 我看到NSTB连接到名为AR_BSS_RX的输入。 但EN连接到名为AR_MSS_TX的输出。 这两个针脚都是输入,它们应接收电压电平。  

    如果CAN总线持续接收通信,则会抛出唤醒请求并导致设备进入待机模式。 在t_go to_sleep时间内,CAN总线上必须没有交通信息,否则它将不会进入休眠模式。

    尝试断开CAN总线并重复测试。 请告诉我发生了什么。

    最佳,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris

    是的,您是对的,NSTB和EN都是输入引脚,只需在原理图中键入错误。

    如果我断开CAN总线,NSTB/EN/INH的状态适合我。

    在归档测试中,CAN总线始终接收来自车辆中其他零部件(如ECU,BCM,EPS等)的通信,因此我们必须在这种情况下解决此问题。

    谢谢。

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀,

    如果您经常通过CAN总线接收帧,则您的设备会不断看到唤醒请求,无法进入睡眠状态。 这是设备设计的一部分。 您希望您的设备如何知道何时需要唤醒?

    实际上,您可以接收CAN帧,然后立即尝试让设备进入睡眠状态,但如果设备中有另一个CAN帧,则需要准备好阅读,以防消息本身出现。 设备休眠的唯一方式是在CAN总线上没有新帧时。  这是此设备的设计,符合CAN标准。

    如果您希望脱离CAN标准,您可以尝试使用RS-485设计自己的协议,但这将是软件方面的更多工作。

    最佳,

    Chris