This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:信号完整性模拟需要IBIS-AMI模型

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095160/tusb1002a-require-ibis-ami-model-for-signal-integrity-simulation

部件号:TUSB1002A
尊敬的先生/女士:
我们希望拥有  以下TI部件的IBIS Simulation模型。  
以下是我们的项目详细信息:  
  • 项目名称:USB4 IP核心评估板(20Gbps高速卡)
  • 应用:SLS正在进行USB4 IP核心开发,作为IP核心测试的一部分,我们正在开发测试评估板。 稍后,此主板将与我们的USB4 IP核心销售一起销售
  • Proto体积和估计时间线:15件,日期: 2022年5月10日
  • 批量生产和预计时间表:50件,日期: 2022年6月15日
 
TI部件:  
  • CDCM6.1001万RHBT
  • TUSB1002ARGET
此致,
Himanshu Ankleshwaria
SLS-India