This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:4K/30Hz/8位规格

Guru**** 2535280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095144/sn65dsi86-4k-30hz-8bit-spec

部件号:SN65DSI86

大家好,

SN65DSI86ZQER是否支持4K/30Hz/8位颜色?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    采用 4K/30Hz/8位颜色时,假设像素时钟=297MHz,8位颜色=24bpp

    流速= 297 x 24 = 7.128G

    MIN_DSI_CLK =流/(DSI通道x 2)  

    DSI信道= 8,MIN_DSI_CLK = 445.5MHz

    因此,DSI86将支持4K@30Hz, 但您必须同时使用DSI通道A和B

    谢谢
    David