This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:循环冗余检查(CRC)

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX1622, DS92LX1621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093929/ds92lx1621-cyclic-redundancy-check-crc

部件号:DS92LX1621
主题中讨论的其他部件:DS92LX1622

团队成员,您好!

当DS92LX1621和DS92LX1622组合在一起时,CRC是否可用于单向通信?

它是否必须是双向通信才能工作?

此致,

Masakazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masakazu,  

    由于今天是TI的美国假期,我们将审查您的问题,并于周一4/18回复您。 感谢您的耐心等待。  

    此致,

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masakazu,

    这些设备中有两种不同的CRC功能-一种用于FC,另一种用于BC。 它们是独立的。 因此,如果您仅进行FC通信,您应该仍能够仅使用FC CRC检查(PASS)功能。

    此致,

    凯西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Casey:

    感谢我们的支持。 我理解。

    此致,

    Masakazu