This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:与MAX3221E相同的刀版?

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221E, MAX3221, TRS3221, TRSF3221, SN75C3221, SN65C3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094641/max3221-same-die-as-max3221e

部件号:MAX3221
主题中讨论的其它部件:TRS3221TRSF3221SN75C3221SN65C3221

您好,

我认为这些设备仅在ESD保护级别上有所不同。
MAX3221和MAX3221E是否相同?

客户计划更改为版本 由于交车的问题暂时出现,但在不同的情况下,即使性能相同,也需要重新评估,所以客户询问。


此致,
宏志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRS3221相同。

    我怀疑同一芯片是否可以提供更好的ESD保护。

    您也可以考虑使用速度较高的TRSF3221 (E)和SN65C3221 (E)/SN75C3221 (E)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi,您好!

    克莱门斯是正确的- ESD的差异确实显示差异过大。 他的其他选择也是可能的。

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    非常感谢。