This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:未启用下行端口

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094012/tusb2036-downstream-ports-not-enabled

部件号:TUSB2036

我尝试在需要从USB闪存驱动器启动的系统中使用TUSB2036。   在原型中,USB主机可识别集线器,但集线器的下游端口未通电,且下游连接的设备无法识别。 连接到运行Windows 10的PC时,集线器似乎工作正常。

电源稳定,6MHz晶体稳定,在重置引脚拉高之前至少正常振荡60US,电源稳定。

看起来集线器好像在等待正确的命令来启用下游通信和电源,因为我在PC上看到集线器正常工作之前,USB重置和通信。

 

部件需要什么才能实现下游通信和供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    USB集线器是只执行USB主机控制器命令的"哑"设备。  听起来,在引导过程中加载的驱动程序枚举USB集线器,但不能为其下游端口供电/启用/枚举。  下面是为下游端口供电/启用的典型过程,但是主机需要检查连接的引导设备的状态,然后枚举设备。  您可能需要检查BIOS设置以查看是否有启用USB启动的设置。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    是的,这正是我登陆的地方:正在枚举集线器,但下游端口未通电/启用。

    与启用USB启动相关,USB启动已启用,我可以通过两个不同的(高速)集线器启动,没有明显的问题。 系统能够通过至少两个集线器进行枚举以到达可引导闪存驱动器。 将TUSB2036插入系统后,其下行端口将保持未通电/禁用状态,直到系统通过另一个连接到系统的集线器引导。  因此,集线器和上游系统似乎不兼容。 虽然这可能是上游系统的一些其他问题,但启动过程中似乎不存在启用TUSB2036下游端口所需的命令,但在启动后可用。 为了隔离问题的根源并确定解决方案,我希望确定导致启用下游端口的顺序。

    假设所附图像中的典型过程代表了此集线器所需的过程,我猜可能会使用set_feature (port_power)或set_configuration来启用下游端口。

    您能否确认要启用下游端口必须执行的命令序列?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    这是什么类型的系统?  一个不同之处是TUSB2036是USB FS集线器,而不是HS集线器,这不重要,但我知道Raspberry Pi系统/一些Linux版本存在一些奇怪的行为。

    在枚举过程中 ,主机需要将SET功能(port_power)发送到每个下行端口,然后获取 每个端口的状态。  此时,主机应看到下游端口上连接的内容并发送更多命令,但我会先查找端口电源和状态。

    此致,

    JMMN