This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:MMIC

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094817/ds125df111-mmic

部件号:DS125DF111

DS125DF111是否为MMIC? 它是基于芯片吗? 是否有任何理由不将此设备视为MMIC?

 

单片微波集成电路(MMIC  )(有时发音为"模拟")是一种以 微波 频率( 300 MHz至300 GHz)工作的集成电路(IC)设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joey:

    这是基于芯片的设备。  如果将设备设置为MMIC所需的唯一标准是设备与300 MHz至300 GHz之间的信号交互,则DS125DF111将是MMIC。

    但是,从阅读有关MMIC的Wikipedia文章来看,它似乎暗示MMIC通常是射频应用中使用的设备。  如果这是必要的标准,则DS125DF111不是 MMIC。

    如果有任何其他与我们如何对DS125DF111进行分类相关的MMIC标准,请告诉我。

    谢谢!
    已绘制