This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:是否可以使用ADAS SERDES来传输I2S音频信号

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094675/ds90ub960-q1-could-we-use-adas-serdes-to-transmit-i2s-audio-signal

部件号:DS90UB960-Q1

大家好,

我想问我们的ADAS SerDes是否支持传输I2S音频信号? 客户使用960,SER为935或953。 我们是否可以使用GPIO进行传输?我们是否应该使用SER的GPIO 与DES的GPIO一对一对应? (我知道在IVI中,FPDLINK III SerDes应遵循此规则,不确定FPDLINK III和IV ADAS SerDes)。

使用GPIO传输音频信号(如I2S)有何限制? 这是采样频率吗?

谢谢!