This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:SON (干式)封装

Guru**** 2777165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093880/tpd2e001-son-dry-package

部件号:TPD2E001

大家好,

 

您是否可以分享为Son (干式)包装推荐的布局设计?

数据表中只有一个用于DRL的数据表。

 

此致,

库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kurumi,

    我们今天在达拉斯度假。 当我们于2018年4月4日(星期一)返回时,相应的工程师将提供回复。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kurumi:

    由于引脚位置相同,干式套件布局与DRL布局非常相似。 主要的区别是迹线尺寸不同,迹线之间的距离更近,因为在干包装中,引脚之间的距离更近。  IO1也会穿过干式包装上的引脚5,但这不会有什么区别,因为引脚5是常闭

    此致,

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    理解,非常感谢您的支持!

    此致,

    库鲁米