This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:我可以使用为PCI卡分配I/O地址吗?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094390/xio2001-may-i-assign-i-o-address-for-pci-card-using

部件号:XIO2001

您好,先生:

我们有一个关于分配I/O地址的问题。

我们的最终客户PCI卡需要更多I/O资源。

是否可以使用为PCI卡分配以下地址范围?  

1. 0x2C00~0x2CFF

2. 0x3C00~0x3CFF

3. 0x4C00~0x4CFF

4. 0x5C00~0x5CFF

如果是,您是否有指导线来指导我们如何分配这些地址?

请帮助您为我们提供建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    我们正在对此进行调查,并将在接下来的几天内通知您。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网桥具有一个转发到下游的地址范围(请参阅数据表8.4 .16/17部分)。

    此范围由BIOS或操作系统配置。 您的应用程序中使用了什么?

    可以将范围配置为2000~5FFF。