This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:更换TMDS273GPEVM以太网芯片DP8.3867万E。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093962/dp83867e-replacement-of-tmds273gpevm-ethernet-chip-dp83867e

部件号:DP8.3867万E
主题中讨论的其他部件: TMDS273GPEVMDP8.3867万ISDP8.3867万IRDP8.3867万CSDP8.3867万CR

你(们)好

目前,我看到TI官方网站上的TMDS273GPEVM以太网芯片DP8.3867万E缺货。 是否有其他解决方案可供推荐?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    上述问题是否有任何更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,昆,

    很抱歉,由于团队在复活节假期外出,因此延迟回复。

    我看到正在使用的接口是RGMII。 因此,任何DP8.3867万IS, DP8.3867万IR, DP8.3867万CS, DP8.3867万CR均可替换此PHY。
    请注意这些PHY之间的额定温度差。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我搜索了这些PHY芯片,它们都显示出缺货状态。 是否有备用解决方案库存?
    或者,是否有其它带RGMII接口的PHY芯片可用,以及相关协议和软件驱动程序是否存在重大差异?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王坤,

    除了我上面提到的PHY之外,没有其他PHY与DP8.3867万E的硬件和软件兼容。

    供应超出E2E论坛的范围。 您能否联系当地的FAE或销售团队?

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。