This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4307:当EN引脚由GPIO控制时,热插拔插入时预充电电路的工作条件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4307, TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089829/tca4307-pre-charge-circuitry-work-condition-at-hot-swap-insertion-when-en-pin-controlled-by-gpio

部件号:TCA4307
主题中讨论的其他部分: TCA9511A

您好,专家,

在数据表中,"EN引脚低,TCA4307禁用总线预充电电路(初始通电后)"。  

在客户的应用中,EN引脚由FPGA GPIO控制,带有默认下拉外部电阻器,在主板热插拔插入时,TCA4307预充电电路在初始加电期间是否工作?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    预充电电路在通电时不会立即启动(请参阅6.7 部分中的tPRECHARGE)。 因此,获得充电的唯一方法是使用EN高电阻,即使用上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zach:

    我相信这一条是正确的。 功能方框图似乎还显示EN直接控制预充电电路是否在初始通电期间打开。 我会联系首席设计师,以确保这一点始终如一。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能预充电在通电时被/connect信号禁用,希望您可以与设计师再次确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zach  

    我仍在等待设计师的回复。 通常我会自己在工作台上测试,但我目前无法测试,因为我目前无法访问我的TCA9511A/TCA4307 EVM4307 EVM。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zach:

    设计工程师刚刚回到了我的身边。 即使在通电过程中EN引脚固定到GND,预充电电路也会打开。

    如果您想让我三次检查,我可以在大约一周的时间内在长凳上再次检查。 如果您需要,请告诉我。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby:

    感谢您的支持。 由于t_precharge条件为EN=VCC,GND,这应该是有意义的。 如果你能帮助测试就更好了。 还有一个问题是,由于"预充电电路在通电过程中即使EN引脚固定到GND也会打开",在通电后,电路是否会打开/关闭? 我假设它已关闭,因为在正常状态下,电路应由EN引脚控制。 因此,显示 通电过程中的顺序的测试波形将非常有用。   

    巴西,

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zach:

    将SDA/SCL线路拉至Vcc后,预充电电路应关闭。 我会看看我是否可以在这个星期五进行测试。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zach:

    下面是TCA9511A开机序列的范围。 蓝色波形为Vcc,紫色/粉色为EN保持低电平,黄色为SDAIN,即使EN保持低电平,您也可以看到预充电打开。

    -Bobby