This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S311A:最大Tj规格

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094233/tpd4s311a-max-tj-spec

部件号:TPD4S311A

您好,

客户想知道TPD4S311A的最大结点温度规格是多少?  

此致,

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randy:

    我在TPD4S311A数据表中看不到最大结温的值,但 过温保护在175摄氏度(数据表中的7.6 部分)启动,最大工作自由空气温度为 85摄氏度(7.1 部分)。

    此致