This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您是否可以引入USB3.x Gen2控制器?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094446/can-you-introduce-a-usb3-x-gen2-controller

主题中讨论的其他部件:TUSB7340TUSB8042A

尊敬的:

我有一3.0 个usb65gbs模块。

您能否引入  可以使用这两种传输的USB3.x Gen2控制器?

"5Gbps /模块"应传输到上游。

我使用市场上的几种USB3.x Gen2香草产品对其进行了测试,但它不支持"实际5bps /通道"。

谢谢!

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我们没有任何第2代控制器。  我们拥有USB 3.2 第1代集线器: TUSB8042A 和较旧的USB 3.0 主机: TUSB7340。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢