This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV049:至VDD的反向电流

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093542/ds90lv049-reverse-current-to-vdd

部件号:DS90LV049

大家好,

一个快速问题,如果电源关闭但信号仍然输入,VDD是否有任何反向电流?

提前感谢您的支持。

此致
Zeming  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zeming:

    这是差动输入还是单端输入?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik:

    它是差分输入。 顺便说一下,如果它是单端输入,会发生什么情况?

    最佳,
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Zeming:

    在这两种情况下,Vcc都有一些反向电流。 此部件具有300千欧的内部 上拉电阻。