This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:应用程序使用咨询

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042, TUSB4041I, TUSB2046B, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092579/tusb8042-application-usage-consult

部件号:TUSB8042
主题中讨论的其他部件: TUSB4041ITUSB2046BTUSB3410

大家好,

您能否查看我们 的TUSB8042是否适合以下客户的应用? 或者,您可以在此处推广更多合适的。 谢谢。

1. USB,USB2或USB3的类型是什么? - USB2
2.所需的USB速率是多少? -集线器的每个扩展USB2需要以11.52万的波特率支持4个UART的数据卷,加上协议占用的带宽开销,预期每个USB2的扩展传输带宽大于1.8Mb/秒
3.您需要支持多少上行或下行端口? —现有USB资源为4个USB2端口,需要在此处扩展为24个USB2端口。
4.其他系统要求? (可添加)-整体解决方案需要确保96通道UART的日志可以实时发送到BMC,以便在发生故障时可以查看故障设备(ARM SOC)提供的日志。

最佳,

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley:

    1. TUSB4041I可能是更好的选择,因为它是USB 2.0 集线器,TUSB8042可以工作,但此处不需要USB 3。

    2. USB 2.0 HS是480 MB ,USB FS是12 MB  TUSB4041I支持USB HS,TUSB2046B和TUSB2077支持USB FS。

    3. TUSB4041I只有4个端口,如果客户需要24个端口,则必须实施分层集线器。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    感谢您的帮助。 我们是否在此处提供高于96通道UART日志监视器要求的I2C至UART桥接IC支持? 我在我们的网站上查看,但没有发现。

    最佳,

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    上述咨询的反馈? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley:

    不是,我们唯一的USB到UART桥接器是单桥接器TUSB3410。

    此致,

    JMMN