This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:我有一个关于A侧外部上拉的问题。

Guru**** 2964400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9800, TCA9517A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093123/tca9509-i-have-a-question-about-the-external-pull-up-on-the-a-side

部件号:TCA9509
主题中讨论的其他部件: TCA9800, TCA9517A, TCA9617B

我有一个3.3V电源和10kΩ Ω 上拉电阻器安装在A侧,但请告诉我这是否对IC的运行有任何重大影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    要使TCA9509正常工作,A侧的所有设备必须能够将A侧拉至电压输入低争用级别(VILC)以下。 这意味着A侧任何设备的VOL必须低于VILC最小值

    可通过通过通过由上拉电阻值设置的设备更改IOL来调整VOL。 必须仔细选择A侧的上拉电阻,以确保逻辑电平正确传输到B侧。

    这取决于A侧其他设备的驱动强度。

    另请注意,VCCA必须低于VCCB。 如果您可以卸下B侧的上拉装置,则TCA9800将是更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    A侧另一设备的驱动强度为4 mA。
    请告诉我,这是否会影响IC的运行。

    还将考虑使用TCA9800。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重要的是4 mA时的VOL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与Clemens所说的一样,如果您只是寻找缓冲区,也可以使用TCA9517A或TCA9617B。 这些设备(包括TCA980x系列)对哪些设备可以连接到哪一侧有限制。

    具体而言,TCA9517A具有更高的输出偏移电压,因此允许您使用具有更高VOL的设备。 只要您设备的VOL低于TCA9517A的VIL (0.45V),就可以正常工作。 请记住,此设备的最大电压偏移在设备的B侧为0.6V。 这意味着B侧的任何设备都必须能够接受0.6V的VOL。

    TCA9517A对电源电压没有限制,因此您可以将此设备的电源置于B或A上

    最佳,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    这解决了我的问题,但请再告诉我一件事。
    我的电流电路是VCCA=VCCB (+3.3V)。 请告诉我这对IC的操作有何影响。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是需要注意的  一点,我必须编辑上面的原始回复,将“只要设备的VOL高于VIL”更改为“只要设备的VOL低于VIL”。 现在是正确的。

    对于TCA9517A,电源电压*没有限制,因此VCCA=VCCB无关紧要。 这不会更改设备的功能。

    *数据表建议 使用VCCA<=VCCB。 但是,此设备已通过VCCA>VCCB测试,它仍然可以正常工作,只是不符合数据表中的确切传播延迟规范。 如果您想了解更多信息,您可以参考此E2E帖子。

    如果这些回答中有任何一个回答了您的问题,请点击回答下方的绿色按钮。 这将关闭线程并向其他用户显示您的问题的正确答案。

    最佳,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chris-San,
    感谢您的回复。

    如果设备是TCA9509,电源是VCCA = VCCB,则会对设备产生什么影响?

    此致。
    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法保证设备在这种状态下的工作方式。 因为这是在数据表参数之外运行的,并且从未针对此操作进行过测试。

    不过,我的猜测是,它仍然有效,但您可能会看到一些时间问题,因为增加了道具延迟。 设备可能无法以所需的速度运行。 此处的安全赌注是使用TCA9517A,其设计目的是使两种供应彼此相等。

    最佳,

    Chris