This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:有关SN65dp141的问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092629/sn65dp141-question-about-sn65dp141

部件号:SN65DP141

您好:

目前,d0271 CPU的EDP TX支持5.4G,主屏幕的LCD支持edp1 2,但实际上只需要EDP HBr2。 单通道速度为2.7克。 实际上,设计中仅使用lan0,lan1和aux,

1。 Sn65dp141是一个四通道。 应如何处理上述设计中未使用的通道(LAN2和lan3)(dp141的输入和输出)? 浮动还是接地?

2。 建议将芯片放置在靠近CPU或吸入器LCD的位置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.您可以让未使用的车道保持浮动状态。

    2.由于DP141是线性驱动器,因此您可以将它放在更靠近散热器的位置,并让DP141尽可能补偿GPU和DP141之间的损失。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您的回复,  

    随附sn65dp141示意图,请帮助复习。 屏幕固定为EDP 2.7g,PBR和HBr2,2lane,谢谢!!!

    e2e.ti.com/.../SN65DP141_5F00_V1.0 .pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.我会在增益上添加上拉/下拉选项(针36)。

    2.在SCL和SDA引脚上添加0欧姆系列电阻  

    • GPIO模式,
      • 卸载0欧姆电阻器
      • 保持SDA浮动
      • 根据需要在SCL上上上拉/下拉
    • I2C模式,
      • 填充0欧姆电阻器
      • 拆下R3718和R3720
      • 填充R3716和R3719

    谢谢

    David