Other Parts Discussed in Thread: TFP410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TFP410 您好,
我将在TFP410中添加一个新的baterry备用电路,以防止意外断电。 有必要了解芯片的功耗。 在数据表中,Iidd是最大值 250mA。
我是否可以使用此Iidd来估计TFP410的总功率请求?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
最大250mA电流是在 黑白棋盘模式的测试条件下测量的,每个测试仪的宽度为一个像素。
看 着这条e2e线程https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/87.4109万/tfp410-what-is-the-power-consumption-per-power-pin-section?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tfp410 % 25252525252525252520power #, 由于不同的测试条件,该数值略高于250mA。
我不会将功率精确地设定为250mA,而是将功率设定为超过250mA的额外裕度。
谢谢
David