This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:VDD 3.3V上升时间规格?

Guru**** 2939960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093869/dp83822i-vdd-3-3v-rise-time-spec

部件号:DP8.3822万I

大家好

客户询问DP8.3822万IFHBT  3.3V是否有上升时间要求? (最小值或最大值)

Andrew,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    请参阅数据表中的规格T1了解最大斜坡时间。 在最小值时,如果最小上升时间为500us,则更好。

    --
    此致,
    Gokul