This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:935patgen

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093740/ds90ub935-q1-935patgen

部件号:DS90UB935-Q1
主题中讨论的其他部件:Alp.

大家好,

我们是否有类似 https://www.ti.com/lit/an/snla132g/snla132g.pdf?ts=1649940059664&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DSNLA<xmt-block0>2526132 % 2526nr%253D39的应用注释

我看到了代码示例,但我不确定详细的评论。 如果要设置帧速率= 60,则需要修改哪个部分?

此致,

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roy,

    我建议使用ALP帮助生成这些PATGEN配置。 ALP在最新版本中有一个PATGEN选项卡,允许您以图形方式输入所需的配置并生成reg输出

    此致,

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Casey:

    是的,我尝试使用ALP查看差异,但我不确定注册设置为何如此。  

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    帧速率由每帧的总行数和行周期来设置:

    行期间=1/(FPD*Lines)  

    示例:

    总行数= 480 + 33 + 10 + 2 = 525

    FPS = 30

    行周期= 63.49us

    寄存器= 63.49us/10ns = 6349 = 0x18CD

    此致,

    凯西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!