This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:VDD电源电流问题将超出电源规格。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093474/sn65dp159-vdd-supply-current-issue-that-will-exceed-power-spec

部件号:SN65DP159

您好,支持团队,

我的客户使用1.1V作为VDD,从LDO 3.3V转换而来,但是他们的LDO功率规格是0.41W。

在重新计时器上,功耗似乎为P=(LDO) 1.1 x 0.295 =0.649W,超出了3.3 功率规格。  

我想检查当Vcc=3.3V和VDD=1.1V时,IDD是否通常高达0.295A?

感谢您的支持,

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴夫

    这是正确的,这是DP159处于重新计时器模式时的典型VDD电源电流。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢确认。

    此致,

    戴夫