This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:无Mux函数应用程序的Redirver Mux

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5412, SN75LVPE5421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093092/sn75lvpe5412-redirver-mux-for-without-mux-function-application

部件号:SN75LVPE5412
主题中讨论的其他部件: SN75LVPE5421

您好,

如果我的客户不想对SN75LVPE5412/5421使用5421使用Mux功能, 我想确认他们是否可以在RX路径上同时使用SN75LVPE5412或SN75LVPE5421,只需确认数据流是否正确?

类似于set sel=0,以修复到端口A的数据路径

谢谢,此致,

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老虎:

        什么客户? 什么音量?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认,Brian。

    我已通过邮件回复您,请检查。

    此致,

    老虎