This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD63:SN65HVD63功耗

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093550/sn65hvd63-sn65hvd63-power-consumption

部件号:SN65HVD63

大家好,  

您能帮助您估计SN65HVD63RGTR的功耗吗?

我是否应该使用ICC * Vcc = 33mA * 3.3V = 0.1089W?

谢谢。  

志钊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日照

    是的,这将是最适合的最大功耗估计值,最大功耗应 以上计算的100 mW至110 mW左右。

    当然,请注意,此调制器/解调器能够在其他电源电压(即 5 V 3.3),因此,如果应用不同的导轨电压,功耗将跟随VCC。

    最佳,

    Danny