This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554A:查询

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093423/tca9554a-inquiry

部件号:TCA9554A

您好,

你好。 我有一位客户正在使用 TCA9554ADBR。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。

如果我用2.5V (将VCC连接到2.5V)给它通电,但我的I2C总线电压是5V,那么操作是否正常?

我查看了数据表,看起来不是问题,但我想再次检查。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将获得泄漏电流(请参阅数据表6.3 部分的脚注(1))。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray,

    正如Clemens所说,您不仅会看到更大的漏电流,而且可能会在电压轨上反向偏置设备。 他们可以看到 其电源引脚上的反向偏压。

    即使反向偏置不是问题,请记住I2C总线上的阈值是基于设备的VCC引脚。 在I2C总线> VCC的情况下,此阈值问题应该不是问题。 但在I2C总线< VCC的情况下,这会成为一个问题。 通常,VCC引脚和I2C导轨具有相同的电压是一个好主意。

    最佳,

    Chris