This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:PWRONn是否影响DM和DP?

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093752/tusb2036-does-pwronn-affect-dm-and-dp

部件号:TUSB2036

如果使用PWRONn引脚禁用USB电源, DM和DP引脚是否仍然工作?  

我正在考虑在自定义设计中使用PWRONn引脚,如GPIO。  我想将PWRONn引脚设置为高或低,而不中断数据传输。   

我想在评估板上测试它,但我看不到有评估板可用于此部件号。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachel,您好!

    USB集线器的PWRON引脚不会像GPIO一样工作,它们由USB主机控制器使用USB命令进行控制。   

    由于此产品的使用年限,我们不再提供评估版。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到他们使用USB命令。   

    当我发送命令以关闭该引脚的电源时,该命令是否也会关闭该端口上的DP和DM?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,如果接收到端口电源关闭命令,集线器中的状态机将受到影响。

    此致,

    JMMN