This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:初始配置方法

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097858/ds280df810-initial-configuration-method

部件号:DS280DF810

您好,

我的客户正在考虑使用DS28DF810和DS28BR810。

这两种设备都有SMBus线,似乎应该在通电时通过SMBus控制它们。 正确吗?

是否有方法使用用户的预设设置操作设备本身,而无需通过SMBus进行控制?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    这些设备通过SMBus线进行配置。   没有SMBus就无法配置这些设备,但可以将设备配置加载到外部EEPROM中。  通过将设备置于 SMBus控制器模式(也称为SMBus主模式),它们可以控制SMBus线,并在开机时从外部EEPROM加载其配置。  这样就无需使用外部微控制器。

    谢谢!
    已绘制