This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT101:SN65LVDT101问题检查

Guru**** 2514835 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT101, DS90UR241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097879/sn65lvdt101-sn65lvdt101-question-check

部件号:SN65LVDT101
主题中讨论的其他部件: DS90UR241

您好,专家,

客户在 新项目中使用SN65LVDT101,有问题需要检查。 根据数据表, SN65LVDT10X是集成电阻器,不需要VBB电压。

但从典型原理图来看,它仍然需要1.3V,是否有没有1.3V要求的设计?   SN65LVDT10X 和 SN65LVDS10X请求VBB是否必须?  

客户想要 在 SN65LVDT101 和 DS90UR241差分输出之间添加100Ω Ω 电阻。 它应该起作用。 但仍想与团队确认。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请记住,VBB是一个输出信号,而不是输入参考电压,有关 详细信息,请参阅10.3。1.4 VBB电压参考部分。 VBB用于此处似乎不适用的单端应用。