This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 坞站设计

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097805/dock-station-design

主题中讨论的其它部件:SN75DP149

您好,TI

我正在尝试设计一个连接到便携式设备的自供电坞站。
- USB 2.0 (A) 4Ch (4通道),3.0 (C),HDMI,以太网

我已配置系统。(温度)

问题1)我是否可以通过仅使用USB C 2.0 转换DFP <-> UFP来连接到PC?
          SS线路仍连接到SN75DP149

问题2)请推荐USB CC控制器。 (库存)

问题3)是否只能在连接HDMI时操作USB Alt模式?

问题4)是否可以在没有HDMI许可证的情况下使用芯片?

问题5)如果有更好的设计方向,请告诉我。

此致

郑某

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郑某

    请参见此链接并使用TI迷你坞站设计作为参考, 网址为https://www.ti.com/tool/TIDA-0.1243万

    如果要支持DP Alt模式,则必须使用PD控制器,而不是CC控制器。  

    DP149只能连接DP++至HDMI。 但对于Type-C,您必须使用DP到HDMI协议转换器,如迷你扩展坞设计中所示。

    谢谢

    David