This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:帧缓冲区0x80,0x10。 输入视频信号未锁定

Guru**** 2924800 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1, TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097574/tvp5150am1-frame-buffer-0x80-0x10-input-video-signal-not-locked

部件号:TVP5150AM1
主题中讨论的其它部件: TVP5150

这是我的第一个问题,我希望一切都好:)

我在一个问题上挣扎了一段时间。 我有一个PAL摄像机(我几乎没有任何信息)连接到TVP5150AM1 IC,但我只得到128字节的重复序列(例如6次),其值为0x80和0x10,然后在输出帧缓冲区中得到大量0x00字节。

对于我在本论坛中搜索的内容,此问题似乎出现是因为输入视频未正确锁定。 我知道这是因为我正在阅读TVP5150的88h寄存器(TVP5150数据表中的状态寄存器#1)并在位0,1和2 (彩色,水平和垂直锁定)中获得0。

此外,我使用示波器测试了TVP5150 (AIP1A)的针脚1,似乎输入信号已到达那里。 输入信号示意图与TVP5的 数据表中的原理图相同。

我设置的分辨率为720x576,帧速率为25。 我的TVP5的 配置基本上如下:

-Register 0x00: 0x00 (AIP1A selected)
-Register 0x03: 0x6F
-Register 0x0D: 0x47
-Register 0x0F: 0x02

如何最终锁定输入视频信号?

如果有人能尽快帮助我,那就太好了。

感谢您的时间,祝您度过美好的一天:)

此致,

Iago Loureiro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lago:

    很抱歉,我们在E2E论坛上不再为该设备提供直接支持。  您可以在E2E论坛中搜索以前讨论的存档帖子,这些帖子可能有助于解决您的问题。

    对此造成的不便和缺乏指导,我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    感谢您的快速回答。 不管怎样,如果有人有任何与我的问题相关的信息,我会继续关注以检查线程以防万一。

    非常感谢,

    伊阿戈。