This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:技术讨论

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091937/dp83td510e-evm-technology-discussion

部件号:DP83TD510E-EVM
主题:USB-2-MDIO中讨论的其他部件

尊敬的:

1. T1L开发板的基本通信测试已经完成。 我想问一下如何实现PODL在板上的功能。

2.电源可以通过一对电缆同时实现,但演示板目前无法单独实现。 是否可以通过外部连接实现?

3.演示板有问题。 默认情况下,RJ45无法链接,因此需要将LED0 J20上的跳线从模式1更改为模式0,以便正常通信。

4. USB-2-MDIO管理工具被配置为登录到相应的Web,而不提供下载选项,因此无法通过USB访问PHY,如主板指南中所述

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cooper,

    感谢您与我们联系。

    请在下面找到我的回复。

    1. 我们有一些有关PoDL实施的参考原理图。 但是,由于这些文档是在NDA下编写的,因此我们不能在此处直接共享它们。 请联系您当地的FAE吗?

    2. 我们不能通过任何外部连接使用现有EVM实现PODL。 您可能需要开发一个新的主板。

    3. LED0绑带控制通告的模式。 请参阅数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp8.3822万i.pdf。 由于链路伙伴与DUT速度能力不匹配,可能必须为链路连接更改此值。

    4. 网站现已修复。 您可以立即下载USB-2-MDIO工具。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cooper,

    如果我能回答您的所有疑问,请告诉我。 如果是,请将查询标记为已解决吗?

    --
    此致,
    Gokul。