This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCI至PCI桥接器从PC设备管理器跟进中消失

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094177/xio2001-pci-to-pci-bridge-disappears-from-pc-device-manager-follow-up

部件号:XIO2001

您好,Nasser:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/109.1227万/xio2001-pci-to-pci-bridge-disappears-from-pc-device-manager</s>2001

跟进。

客户还请求戴尔提供技术支持。

他有一个小问题, 你能确认吗?

我在确认XIO2001时使用了RW -所有设备,
是否有办法在不使用工具的情况下确认此IC的寄存器设置?

在设备管理器或其他Windows标准功能中,
我想确认ASLPMC项目已成为'active state PM disabled'配置。

非常感谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    我知道的唯一可用软件是一个名为XIO2001性能调谐器的实用程序。 这在Window XP,Vista和7下运行。 但是,这太旧了,不支持此实用程序。

    此致,Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser:

    感谢您回复此主题。

    我尝试使用XIO2001性能调谐器,
    无法确认地址0x80。
    是否有任何方法只使用Windows标准功能来确认XIO2001寄存器的设置?
    如果不是,这并不重要。

    此外,使用Dell Optiplex7090更改BIOS ASPM设置不会反映在XIO2001寄存器中,

    我是否可以认为这是戴尔BIOS的问题?

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    没有工具无法确认设置。  XIO2001和任何其他PCIe设备都通过称为PCI配置空间的设备进行访问。  它是由PCIe规范定义的寄存器集。  它也显示在XIO2001数据表中。  要在任何操作系统上访问这些寄存器,您都需要一个驱动程序。  从上一个开机自检的结果看来,XIO2001已在使用驱动程序。  软件必须使用此驱动程序才能研究XIO2001的PCIe配置空间。

    这些类型的任务通常由BIOS或操作系统软件工程师处理。  更改ASPM设置后XIO2001驱动程序不再消失是否正确?   

    谢谢!

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    这是否回答了您的问题?  如果是,请标记为已解决。

    谢谢!

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicholaus,

    感谢您的支持。

    好的,您可以关闭此TT。

    此致,

    弗兰克