This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX2122:显示屏闪烁问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097724/ds92lx2122-issue-with-flickering-display

部件号:DS92LX2122

我有同样的屏幕闪烁问题...线程末尾没有解决方案...很好地帮助其他人找到他们的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:  

    与另一线程中的最后一个回复类似,锁定/闪烁显示有许多潜在原因和注意事项。 因此,您需要分享更多有关设计和问题的信息,以便进一步发表意见。  

    例如:

    • 验证原理图是否正确匹配,并遵循数据表中具有推荐值/特性的典型连接图。 交流电容器,铁氧体/电容器滤波等
    • 正确的布局实践(偏斜和阻抗匹配)
    • 正确的电缆/连接器配置/选择(STP/STQ和100欧姆阻抗)
    • 电源符合规格(交流和直流)且稳定
    • 正确的寄存器配置
    • 检查锁定状态是闪烁的原因
    • 使用BIST模式调查链路稳定性

    请分享/检查以上详细信息,并告知已进行的任何其他调试工作。

    此致,  

    Logan