This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS2:传播延迟

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096631/sn65lvds2-propagation-delay

部件号:SN65LVDS2

大家好,

在哪些条件下测试以下最小值和最大值?

数据表中给出了传播延迟的最小值和最大值。 例如,min-value是1.4 ns,max-value是3.6 ns。  (3.6 - 1.4 =) 2.2 ns的区别来自何处? 在相同的条件下,设备之间是否确实存在这种差异? 或者,在相同环境温度,相同电源电压和相同封装下,单个设备之间的差异是否较小? 例如,数据表不区分不同的电源电压。

如果差值较小:3V3的电源电压VCC和封装SOT-23 (5)处的最小和最大传播延迟值是多少?

谢谢,祝好,Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hans:

    此处的规格涵盖所有PVT角落。 在实际应用中,有问题的设备是否由相同的源驱动? 相同变体下的设备至设备推进延迟变化可能较大,~2.2ns或变化较小(即设备具有非常相似的推进延迟)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik:

    问题是"在3V3的电源电压VCC和封装SOT-23 (5)时,最小和最大传播延迟值是多少?"

    一方面,组件(SN65VLDS2)的供电电压相同。 您要求的信号源(我想您的意思是差分LVDS输入信号)对于每台设备都不同。 但是,如果我从您那里获得零部件的最小传播延迟时间的信息,我可以自己计算总差异。 因此,我想再次问您:我可以假定的最短传播延迟时间是多少? 遗憾的是,数据表中缺少此信息。

    谢谢,祝好,Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hans:

    I没有原始验证数据来验证在Vcc=3.3V时功率延迟最小/最大值。 我希望道具延迟仍在数据表中指定的范围内。  

    我406.5394万我可以406.5394万可以假定的最短传播延迟时间是多少?

    我不确定我是否理解您在这里的观点,因为1.4 会出现最小推进延迟。