This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] DP8.3867万IR: DP8.3867万 DIGITAL Loopback Fail, How to Set MII and PCS Loopback (DP8.3867万数字回送失败,如何设置MII和PCS回送)

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097406/faq-dp83867ir-dp83867-digital-loopback-fail-how-to-set-mii-and-pcs-loopback

部件号:DP8.3867万IR

团队成员:

  客户需要我们的帮助,以便从一个故障板上找到DP8.3867万通信故障问题的根本原因。  

  您能否帮助您了解随附的,客户需要了解如何启用MII和PCS回环模式以进一步确认问题?  但斯克!

e2e.ti.com/.../DP8.3867万-digital-loopback-fail.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:  

    我们有一个不同的线程用于此查询。 请按查询保持原始线程。  

    最佳,

    Alon