This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5821万:2.0 的CHG功能3.0

Guru**** 2944410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097556/tps25821-chg-function-of-usb2-0-3-0

部件号:TPS2.5821万

大家好,

我的客户希望与您确认以下CHG功能。 谢谢。

  • 那么,对于我们的设计,我们是否应该让CHG降低? 但是如何知道2.0 是3.1 端口?
  • 如果条件是CHG 0和STD (USB 2.0 端口为500mA),那么当电流为800mA时会发生什么情况?(因为显示电流限制为1.67A…)
  • 或者,我们是否可以忽略此项目? 因为无论哪种情况,电流限制都是相同的1.67A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果使用的是TPS2.5821万,则它只能是2.0 端口。

    我不知道您的完整设计,但如果您只是关心500mA以上的任何电流,我建议将CHG设置为1。

    谢谢!

    Chris