This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:编程指南中的表8

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098121/ds110df111-table-8-in-programming-guide

部件号:DS110DF111

大家好,

我相信以下红色部分“20”是打字错误,“60”是正确的。
我的理解是否正确?

https://www.ti.com/lit/an/snla323/snla323.pdf


对于DS110DF111数据表,默认值0x31[6:5]为"10",在这种情况下,我们应该对"01 "进行编程。
如果是,则写入掩码应为“60”。



此致,
Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    很棒的地方!  是的,您的理解是正确的。  这应该是0x60而不是0x20。  我已注意到这一点,并将在下一个修订稿中予以修正。

    谢谢!
    已绘制