This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:PCIe REF CLK复用器/解复用器。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411, TMUXHS4212, TS3A5018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095092/hd3ss3411-pcie-ref-clk-mux-demux

部件号:HD3SS3411
主题中讨论的其他部件: TMUXHS4212TS3A5018

您好,

在我的PCIe Gen5主机设计上,我需要支持PCIe_REF_CLK (连接器引脚A13/A14)作为SoC的输入或输出。 SoC引脚是双向的。

时钟应支持带或不带SSC。

请问HD3SS3411是否适合我?

感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃雷兹;

       通常,我们建议对PCIe时钟使用时钟缓冲器。 没有HD3SS3411的数据用作PCIe时钟。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:

    感谢您的快速重播!

    您能否告知我的申请适用的P/N?

    谢谢!

    艾雷兹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温馨提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试 LMK0.0334万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,它是一个MUX,而不是一个Mux/Demux。 TMUXS4212, 而是一个?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUXHS4212不会增加太多抖动,但不确定是否支持SSC。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。谁能回答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,刚刚看到一篇文章,其中 提到了TS3A5018作为解决方案。它是否适合我? SSC的问题是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾雷兹:

      TS3A5018不是我们的设备。 您可以提交一个新的标签,在标题中包含设备名称,它将自动转到正确的组。

    此致

    Brian