This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP403:是否有TFP403的替代产品?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP403, TFP401, TMDS181, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098087/tfp403-any-alternatives-to-the-tfp403

部件号:TFP403
主题中讨论的其他部件: TFP401, TMDS181, TMDS171

大家好,我有一个Raspberry PI,希望从Pimoroni那里驾驶一个称为Hyperpixel 4.0 触控的触摸屏。

我的触摸屏需要rgb666 protocoll。

我的问题是,我想将rgb666视频数据从我的Raspberry Pi传输到触摸屏几米远。  

不幸的是,数据信号,尤其是PCLK线速度非常快,因此,由于PCLK信号非常不稳定,我的触摸屏只会闪烁一点。

我的解决方案是TFP403,但不幸的是,我无法在 JLCPCB上装配此零件

到目前为止我的问题:

TFP403是否有其他替代产品?

我看到了TFP401,但这一台也无法组装。

有人知道,所罗门的「SSD2828QN4」能做些什么?

此芯片是否可以作为替代产品?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     由于SSD2828QN4不是TI部件,因此我无法对其用法进行评论。

    您能否分享您正在尝试做什么的方框图? 如果您关心几米电缆上的HDMI信号质量,您可以先使用计时器(如TMDS171或TMDS181),然后再使用TFP403/401吗?

    谢谢

    David