This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5988万:多端口接收器策略文档问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097924/tps65988-multiport-sink-policy-document-question

部件号:TPS6.5988万

大家好,

关于 多端口接收器政策文档,我的客户有一个问题,请您帮忙,谢谢。

https://www.ti.com/lit/an/slvaf24/slvaf24.pdf?ts=1651237688296&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

红线是什么意思? 客户希望了解更多的详细说明。

如果您有一个示例,那就很好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果AutoNgt设置为0,TPS6.5988万将为合同选择源PDO列表的第一个PDO。 如果AutoNgt设置为1,TPS6.5988万将在源PDO列表中查找满足TPS6.5988万接收器功能的PDO。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tommy:

    您的意思是:

    如果源PDO为5V/3A,9V/3A,15V/3A

    如果AutoNgt设置为0988将选择5V/3A。

    如果AutoNgt设置为1988将选择盥洗盆驾驶室(15/3A),这意味着结果为15V/3A

    对吗?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的理解是正确的。

    此致