This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:SN65HVD234QDRQ1 (+3.3V)与NXP兼容- TJA1051T/3 (+5V)?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098191/sn65hvd234-sn65hvd234qdrq1-3-3v-compatible-with-nxp---tja1051t-3-5v

部件号:SN65HVD234

您好,  

CAN收发器SN65HVD234QDRQ1是否与CAN收发器兼容- 来自NXP的TJA1051T/3,其工作电压 为+5V,CAN网络已连接。 请检查是否兼容。  

此致

卡南  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 收发器的电源电压无关紧要;任何CAN收发器都设计为在终端电阻器上驱动大约2 V的电压(请参阅VOD (D)规格)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:  

    感谢您的回复,  

    TJA0151T/3的差分输出电压看起来不错,我认为应该工作,请您评估一下,  

    SN65HVD

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;两种设备均符合CAN规格。